This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE030:THD 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE030, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913630/afe030-thd-issue

器件型号:AFE030
主题中讨论的其他器件: AFE031

大家好、

我的客户希望使用 AFE030、并担心 THD 性能、尤其是在首次谐波下。 请参阅所附图片、其中显示了 AFE030中功率放大器前后的信号 FFT。 有什么想法如何减少这种情况、或者为什么它会像现在一样高?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    发送器侧是否根据图中的符号呈现谐波? 您可以将原理图发送到我的电子邮件箱吗?

    如果它在发送器侧、则与正弦波的生成方式相关。 如果是通过 DAC 模式完成的、则生成发送器信号的 PWMed 方波可能太粗(我回忆说 DAC 为10位、并且具有较大的谐波分量)。 此外、在可编程 Tx 运算放大器级和最终功率放大器级中增益输入之前、它必须经过 LPF。 我需要知道测量这两个信号的哪个级。  

    如果 AFE030在 PWM 模式下实现、则您的客户未应用足够的 LPFS 来平滑 Tx 正弦信号的边沿。  

    我觉得您的客户在 DAC 模式下运行。 请让他们放置 LPS 滤波器、以使 DAC 的所有边缘平滑。 正确完成后、谐波将显著降低。 此外、LPF 的截止频率应在170-200kHz 范围内、并且谐波可能会被 LPF 进一步衰减。  

    BTW、AFE031和 AFE030引脚对引脚兼容。 我会为该应用选择 AFE031。  

    最棒的

    Raymond