This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:引脚2和引脚3之间的电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913364/amc1301-about-voltage-between-pin-2-and-pin-3

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1311

我使用的是 AMC1301。

构建并使用了数据表图49中的电路、Rshunt=19kΩ Ω 的电阻器连接在引脚2和引脚3之间。
当仅应用 AMC1301的电源而未对 Rshunt 施加电压时、测量引脚2和3之间的电压、并施加大约55mV 的电压。
之后、从外部向 Rshunt 电阻器施加电压、并测量引脚2和3之间的电压、但始终施加55mV 的失调电压。

是这样吗? 还是引脚1和引脚2之间的电阻值可以看到电压的状态?
如果是、请告诉我引脚1和引脚2之间的设计电阻值。

就这些

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minoru:

    有一个偏置电流离开 AMC1301的两个输入引脚。 电流约为30uA。 来自正极引脚的电流将流经分流电阻器、从而产生偏移电压。  

    30uA * 19k 欧姆= 57mV、刚好达到您所看到的目标值。  

    我想这适用于电压感应应用、因为分流电阻器太大了? 这是用于交流还是直流电压感应?  

    如果这用于交流电压检测、我建议在负输入线路上添加一个与 Rshunt 大小相等的额外电阻器 R3'。 这样、偏置电流产生的电压偏移将被抵消。 这将在数据表的"电压感应"下进行进一步说明、并且此 Excel 计算器可用于估算最坏情况下的误差:  

    如果这用于直流电压检测、您可能需要考虑 AMC1311。 该器件具有高输入阻抗、0-2V 输入范围、非常适合直流电压检测。  

    确保选择配置选项卡下的"差速器与 R3"、以查看降低的与 R3'的偏移。