This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较器选择

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913046/comparator-selection

主题中讨论的其他器件:TLV3201TLV7011

大家好、

初始信号是属于小信号的0-5V 三角波、我需要每次将三角波与固定电压值进行比较、如果它低于固定电压值、比较器可以输出初始信号、 但固定电压值可能每次都不同。 同时、我需要比较器具有很小的噪声。
您能否推荐适合此设计的芯片?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    该三角波的频率是多少?

    句子"初始信号是属于小信号的0-5V 三角波。"到底是什么意思? 0-5V 三角波本身是否就是这个小信号? 或者信号中是否有其他东西?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    初始信号(0-5V 三角波)是模拟小信号本身。
    它的频率低于10kHz。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    您似乎在请求一个简单的过零检测电路。

    根据您所需的精度、我们提供了多种不同的比较器供您在不同的响应时间内考虑。

    10kHz 相对较慢、因此根据系统的计时精度要求、您可以使用 TLV7011 (260ns 传播延迟)或 TLV3201 (40ns)传播延迟。  我们还有速度较慢的器件、但您没有提到功耗是否是一个问题。  速度更快的器件消耗的功率略高。

    这是一个关于过零检测的应用手册、供您参考。

    卡盘

    www.ti.com/.../snoa999.pdf