This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM:OPA857EVM

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857EVM, OPA857EVM-978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913267/opa857evm-opa857evm

器件型号:OPA857EVM

您好!  

OPA857EVM 和 OPA857EVM-978之间有何区别?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    OPA857EVM-978的主要区别在于、在设计中添加了外部反馈电阻器/电容器、以将器件的带宽从100MHz 扩展到250MHz。 您可以在此处找到此设计的详细信息:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    感谢您的快速响应。 这回答了我的问题。

    最棒的  

    Alex