This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:电机驱动器的低成本替代产品

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA521, OPA2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913129/opa564-cost-down-replacement-for-motor-drive

器件型号:OPA564
主题中讨论的其他器件: OPA521OPA2673

大家好  、我们使用了两个配置为改进型 Howland 电流源的 OPA564来驱动两个步进电机线圈(8.5欧姆+ 4.1mH)、我们希望在下一个 HW 版本中找到降低成本的替代产品。当前版本 SCH 和一些关键信息在第三页(__LW_AT__)OPA564下面。

输入正弦波为500Hz 或更低、振幅为2V 左右(可调节)。

功耗不是一个大问题,I_output 应该>500mA 以驱动电机线圈,驱动功率  Vs =+/-10V, 我在 TI 网站上搜索,找到可能的备选方案: OPA521或 OPA2673、它们更便宜、但声称用于 PLC 应用、因此我不太确定它们是否适用

可以驱动线圈的 D 类放大器可能可用。  

希望 TI 专家能帮助推荐一些器件。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、

    在出于 成本原因进行产品替换时、我们会聘请精密放大器营销工程师、因为 成本是他们 的专业领域之一。 我将 向他们通报  此 e2e 帖子。

    OPA521增益在内部设置为-7V/V、但可以访问求和节点和输出引脚、因此、借助一些创造性的外部电阻器连接、您应该能够实现改进的 Howland 电流泵配置。 尽管如此、OPA521数据表中没有常用的开环波特图、这很可能是因为它适用于-7V/V 的 PLC 闭环增益应用。 第6.8节"典型特性固化"、图1、闭环增益与频率间的关系"显示没有峰值、因此运算放大器似乎 得到了完全补偿。 请注意、将内部配置从-7V/V 增益更改为电流泵 可能会带来与   OPA564不同的交流性能。

    OPA2673是一款高速放大器产品、由于我们对 精密放大器中的运算放大器没有详尽的知识或成本信息、因此最好与它们联系。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程