This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:I-Flag 和 T-Flag

Guru**** 2583265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912892/opa564-i-flag-and-t-flag

器件型号:OPA564

大家好、

一个快速问题是、当器件未启用时 、I-Flag 和 T-Flag 的状态是什么?

非常感谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    问题:

    当器件未启用时、 I-Flag 和 T-Flag 的状态是什么?

    当 E/S 引脚被拉低时 、OPA564 进入关断模式。  是的。 当 OPA564 E/S 引脚被拉至低电平并且放大器进入关断模式时、即使输出关闭且无法提供电流、IFLAG 也是高电平有效。

    OPA564采用 CMOS 工艺。 IFLAG 和 TFLAG 的运行方式应该相似;当关断模式发生时、OPA564中的两个引脚应该处于高阻抗状态。  

    E2E 中还有另一个类似的问题、如果您接受了面试、请查看。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/730558?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=opa564

    最棒的

    Raymond