This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有数字输出和 GPIO 引脚的电流感应

Guru**** 2951100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912350/current-sense-with-digital-output-and-gpio-pin

主题中讨论的其他器件:INA229

大家好、

我想找到具有电流感应放大器+ ADC 输出的解决方案

ADC:二进制(10位)

2.最小电流感测:1mA

GPIO 输出可用于检测输出是否具有负载(高电平)或无负载(低电平)(低于1mA)

谢谢你。

此致、

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    ADC 的用途是什么? 您能更详细地介绍一下您的项目吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    以下是一些问题:

    • 您需要什么是共模。  原因是我们的一些电流感应放大器具有输入偏置电流(µA μ A 范围)、这会在较低的电流下导致误差、而 Vos 也会导致误差。  如果您不需要大型共模、则可能另一个 ADC 是您的最佳选择。
    • 您的最大电流感应和 Rshunt 是多少。  
    • 1mA 时所需的精度

    我们正在预览 INA229、它的位数远远超过您的要求、但它具有较低的 Ib、并且可能是一个选项、您可以将条件编程为、以启用警报引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的信息。

    老实说,我不确定如何选择 CM,客户也是

    Isense (max)= 0.625A

    2.沟通方法? I2C 接口

    您能否帮助选择满足上述要求的合适解决方案?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我们有一些培训视频可在 此处提供帮助。

    前2个视频为您提供有助于考虑事项和 CM 定义的信息。

    下面 是具有 I2C的电流感应放大器的列表。