This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2313-Q1:Vos、Ib 等上的最小/最大值

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2313-Q1, TLV2316-Q1, TLV9002-Q1, TL972-Q1, TLV9062-Q1, TLV272-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911683/tlv2313-q1-min-max-values-on-vos-ib-etc

器件型号:TLV2313-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV2316-Q1TLV9002-Q1TL972-Q1TLV9062-Q1TLV272-Q1

您好!

我想询问有关 TLV2313-Q1的一些信息。

  • VOS 上的最小值和最大值-整个温度范围内的输入失调电压(TA=-40至125°C)
    • 如果您提到的是 DVO/dT、请至少与我分享 DVO/dT 的最大值
  • IB 上的最小值和最大值-整个温度范围内的输入偏置电流(TA =-40至125°C)
  • VO 上的最大值-电源轨在整个温度范围内的电压输出摆幅(TA =-40至125°C)

如果 Max 和/或 Min 值不可用、如果您与我共享这些参数的分布数据、我将不胜感激。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    听起来很奇怪、没有针对温度的最小或最大 Vos、Ib 或 Vo。 商业版也是如此。

    我将研究没有温度限制的原因。 我建议选择另一个运算放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、这些 TLV 器件使用与早期 OPA 器件相同的裸片、您可能会使用这些数字、我们在这里看到另一个规格。 odity、输入偏置电流和失调电流显示为+/-、而失调电压(也是+/-隐含)未显示该时间段内的某种奇怪趋势、仅在实际低于+/-2.5mV 时显示失调电压幅度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    TLV2316-Q1没有温度限制是有意造成的。 这是从制造商转移到客户的风险。

    下面列出了一些具有温度限制的类似器件。

    TLV9002-Q1 Vos  (RRIO 器件)
    TL972-Q1 Vos、IB  (RRO 器件)
    TLV9062-Q1 Vos  (RRIO 器件)
    TLV272-Q1 Vos、IB、IIO  (RRO 器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael、您好、Ron、

    换句话说、更低的价格->更少的规格?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这显然是个想法、但我确实怀疑他们改变了测试计划-因此、对于 TLV 部件、以前的限制可能仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我更愿意说、"价格更高、规格更高"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :-)