This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:增益过高

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912781/ina827-gain-too-high

器件型号:INA827

我尝试使用此仪表放大器放大0V 至114mV 范围内的直流信号。 该范围不能为我的数据记录器系统提供足够的分辨率。 我根据典型应用电路构建电路、并为其提供5V 电源电压。 为 Rg 使用了16k 电阻器、我认为它会为我提供10的增益。  

在输入端、我测量20mV、在输出端、我得到1.5V、增益为75。

如果我移除增益电阻器、该电阻器应使输出增益为5、然后降至1.3V。

我只需要这块芯片就像它声称的那样工作,我不知道我做了什么错误。