This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:INA253是否可以是低侧电流测量设计?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912631/ina253-could-ina253-be-a-low-side-current-measurement-design

器件型号:INA253

您好、先生、

标题是快速提问。 INA253是否可以是低侧电流测量设计?

请参阅简单图。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    如 INA253数据表所示、INA253的共模输入电压范围为-4V 至+80V。 因此、它可用于高侧或低侧应用。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测