This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:放大器论坛

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912444/ina138-amplifiers-forum

器件型号:INA138

V (SENSE)为3mV 时的总误差百分比是多少?

  1. 根据在线 电流感应放大器误差分析、INA138为3m Ω、24V 直流:负载电流为1A 时、总误差约为36.1%。  请说明错误总数的可能性。  
    1. 最大总误差是36.1%?
    2. 如果我有100 (100)个 INA138器件针对同一设计进行了测试、我可以期待什么? 总误差可以是介于0和  36.1%之间的完全随机数?  
  2. 如图4所示。 数据表中的总输出误差与 VIN 间的关系:在0mV 和 大约 5mV 的 Vin 之间没有跟踪数据。 如何了解该地区? 对于上述同一示例(Vin=3mV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    • 该工具报告的36.1%误差是预期的 RSS (平方和根)误差。 这是基于多个器件参数确定最坏情况误差的最现实方法。 您可以在 本教程视频中看到更多信息
    • 如果您测试100个单元、您将看到总误差分布、该分布可能看起来像高斯钟曲线、值介于0%和36.1%之间。 某些器件可能会显示大于36.1%的误差、但这种情况极不可能发生。
    • 由于误差曲线的形状、未提供 Vin < 5mV 的信息。 请记住、INA138的偏移电压在整个温度范围内最高可达2mV、与5mV 相比非常大。 这会产生较大误差、您可以在曲线中看到这些误差急剧下降。 建议使用大于20mV 左右的输入电压、以保持在曲线更平坦的部分、具有更好的误差性能。  

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释。