This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180:驱动程序问题

Guru**** 2929420 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912150/ina4180-driver-issue

器件型号:INA4180
主题中讨论的其他器件: INA2181

您好!

INA4180能否同时支持高侧和低侧电流感应?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    是的、INA4180应该能够在同一应用中执行低侧和高侧感应。 每个通道上的共模电压相互独立运行、因此其中一个可能接近接地、而另一个可能接近电源。 确保不会超出-0.2V 至26V 范围、以确保器件正常运行。 这方面的一个很好的例子是如何在 此处使用 INA2181 进行泄漏监控。 查看链接文档的图4。  

    虽然不是专门耦合到不同的共模、但需要注意的一个问题是串扰的可能性。 数据表的图38显示了通道1在通道2上的性能、反之亦然。