This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:INA138nA 电源电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912415/ina138-ina138na-power-supply-voltage

器件型号:INA138

我正在考虑在我的应用中使用 INA138进行电流测量。 我想使用3V3来提供(VS)并监控6V 电压轨 、如下图所示。  我是否可以使用低于我监控的电压的电源电压? OUT 引脚电压是否超过3V3有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    这样做没有问题、实际上器件是设计成以这种方式运行的。 输出引脚电压不会因施加到输入端的电流而超过3V3。 该器件将根据数据表中的电压输出摆幅限制规格来钳制其输出电压。 但是、如果外部电路将大于3V3的电压连接到 OUT 引脚、则该器件可能会损坏。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测