This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:失调电压

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911482/tlv9001-offset-voltage

器件型号:TLV9001

您好!

我想知道为什么第19页的图4偏移电压在共模电压增加时具有奇数的"阶跃"、这种感觉背后是否有任何技术或特定机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    对此确实有一个解释。

    您将看到某些轨到轨输入运算放大器会出现这种情况。  发生的情况是、如果输入级为纯 NMOS 或纯 PMOS、 因此、您将无法将输入从一个电源轨完全接至另一个电源轨、因为需要输入电压才能将输入保持在其正常工作范围内。  为了实现完全轨到轨运行、一些放大器通过具有两个输入级来纠正这一问题:一个 NMOS 和一个 PMOS。  根据输入电压、一个将打开、另一个将关闭。

    优点是您可以获得完整的输入范围。  此拓扑的缺点是、当您穿过共模电压区域时、该区域会关闭一个级并打开另一个级、偏移电压将发生变化。  我们将其称为"交叉失真"。  

    如果这是一个问题、您可以确保共模电压不会通过转换区域、或者在没有此拓扑的情况下选择轨到轨放大器。

    要了解有关交叉失真的更多信息、您可以观看我们 有关 该主题的 TI 高精度实验室视频。  如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    另请参阅数据表的第8.3.2节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复、这对我们很有帮助。

    祝你度过美好的一天!