请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1200 大家好、
AMC1200的输入滤波电阻 R2和 R3更改后、图2中的算法将受到影响。 R2、R3和 C2的电阻值有哪些具体要求、或者这些值之间的关系如何
如果 R2 R3为10K、C2为100nF、如何计算多个关系?
在图2中、R1为150K、R2为12.2K、RIN28k、倍数为0.053。
R2和 R3的电阻会添加到 Rin 电阻器或被忽略。 获得的倍数不能与原始算法一致