This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:输入电阻器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912396/amc1200-input-resistor

器件型号:AMC1200

大家好、

AMC1200的输入滤波电阻 R2和 R3更改后、图2中的算法将受到影响。 R2、R3和 C2的电阻值有哪些具体要求、或者这些值之间的关系如何

  如果 R2 R3为10K、C2为100nF、如何计算多个关系?

在图2中、R1为150K、R2为12.2K、RIN28k、倍数为0.053。 
R2和 R3的电阻会添加到 Rin 电阻器或被忽略。 获得的倍数不能与原始算法一致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    R2、R3和 C2组成了器件输入的抗混叠滤波器。  

    其截止频率为1/(2 * r2*r3*pI*c2)

    通常、我们建议截止频率约为1MHz。 R2和 R3为10 Ω、C2为8.3nF。  

    共模电容器 C3和 C4也可用于额外的滤波、通常比 C2低10倍或更小。  

    我当然不建议对 R2和 R3使用10kohm、因为在到达器件的输入引脚之前、这些电阻器上会出现明显的压降。  

    如果您有其他问题、请告诉我。