This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:反馈电阻

Guru**** 2977320 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912373/lmh6551-feedback-resistance

器件型号:LMH6551

您好!

 kΩ 客户希望连接一个值为5k Ω 的反馈电阻器(数据表 P.14、图23的 RF1、RF2)。
电阻值是否有限制?
RG1和 RG2为500Ω Ω。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yucto、

    虽然没有限制、但请注意、增大反馈电阻会影响电路的带宽和噪声性能。 我建议进行仿真、以确保它仍然符合您的要求。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到输入 C 效应、10V/V 的较高增益可能适用于反馈极点  

    带宽相对较低- TINA 模型显示203MHz GBP、因此您的 NG=11案例将大约为19MHz 闭环 F-3dB、  

    下面是 AOL 测试设置以及下面的文件,这样您就可以获得 LMH6551模型(我拥有的模型是2007,不确定是否有更新)

    e2e.ti.com/.../LMH6551-Aol-curve-generation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我注意到 AOL 模型似乎没有显示较高的极点(相位恰好位于90度、应该在一些较高的 F 下拉) 、这在物理上几乎是肯定的、这使得低增益 sims 有点可疑