This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:宏模型问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3440, REF3430, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911661/tina-ti-macro-model-problem

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件:REF3440REF3430

您好!

我希望您在下面确认一下。

*现在我们将 TINA-TI 宏用于 REF3440和 REF3430。 但是、这两者似乎都有问题。

现在、我尝试生成以下电路。

然后、我执行了直流分析。 然后输出显示此电路的不可能结果。

*输入电压为5V、但强制输出显示为10.5V。

REF3440上也可以观察到相同的结果。 这个宏模型是加密模型、所以我不能显示宏的细节。 因此,是否可以检查宏模型?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    我会将您的请求转发给我们有关此部件的产品专家。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    您将 REF3430与该分压器完全误用! 4线开尔文连接设计用于校正几分之一欧姆的压降导致的毫伏范围内的电压。 请参阅数据表的第10.2.2.2节:

    使用重型分压器的电路肯定不起作用、这就是该模型产生不稳定结果的原因。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已确认此部分。

     我知道、在 PCB 上、IR 压降近似为"mV"、而不是 REF34XX 的规格。

    实际上、数据表中没有描述有关潜在差异 b/w out_F 和 out_S 的规格。

    因此、我们尝试在本例中进行仿真。

    我们预计由于 保护电路、OUT_F 将使输入电压饱和。 但是、实际上、OUT_F 显示超出输入电压。

    因此、我们怀疑该模型缺乏某种功能。

    那么,您是否可以再次确认这一点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF34模型 OUT_F 上限 不是模型的一部分、因为假设它是一 mV、而不是如此大的电压。 该模型还假设它将是典型的 ADC 电压基准、而不是为这种类型的系统而设计的。

    REF34模型也是行为模型、不是结构模型、因此不会涵盖所有用例。