This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:原理图审阅

Guru**** 2550380 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911754/ina226evm-schematic-review

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件:INA226

尊敬的专家:

我的客户使用 INA226对24VAC (50Hz)、8A 负载系统中的电源进行采样。 请帮助查看原理图并分享您的建议。 BTW、IN+和 IN-似乎可以连接到交流信号、但 VBUS 能否直接连接到24V 交流电? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有一个赞美之处。 客户正在使用 INA226EVM 进行测试、但他们发现在对 Vbus 施加24Vac 时、IC 看起来像损坏、无法与主机通信。 因此、我想确认我们的 IC 是否可以测量交流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Minqi、

    感谢您的更新。 是的、INA226不能直接测量交流电源。 在原理图中、VBUS 引脚直接连接到电源、因此在负周期内将看到一个相对于 INA226接地引脚的-24V 信号。 这严重违反了 VBUS 引脚的绝对最大额定电压。 VBUS 引脚的绝对最大额定值为-0.3V 至+40V、因此这个连接肯定会断开器件。

    我建议在 VBUS 引脚的输入端使用一些二极管整流、以使信号保持大于/等于0V 然后、该器件仍将测量瞬时 VBUS、从而测量瞬时功率信号。

    此致、

    Peter