This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:需要超低噪声单路到差分放大器

Guru**** 2762925 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130, OPA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911777/ths4130-require-ultra-low-noisy-single-to-differential-amplifier

器件型号:THS4130
主题中讨论的其他器件: OPA820

大家好、

我需要低噪声(<1.5 nV/根 Hz)单路至差分放大器、例如 THS4130、该放大器应具有更高的压摆率和至少500 MHz 的带宽。

我的应用是:

输入信号范围为0.5MHz 至25MHz

输入电压:500uV 至2Vpp

放大器应支持高达10V/V 的单位增益和最大增益

还应至少支持1M Ω 的输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    您是否进行了搜索?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    不是全力的、而是愿意、看看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1M 输入阻抗意味着您使用的是同相运算放大器、而不是 FDA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用250MHz 的单位增益、高压摆率和低于1.5nV 将会非常困难、请查看 OPA820