This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:使用什么仪器可以测试 AMC1301的 SNR/THD

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911447/amc1301-with-what-instrument-can-i-test-snr-thd-of-amc1301

器件型号:AMC1301

尊敬的 TI:   

我是 AMC1301的新用户。

最近、我正在测试 AMC1301的 SNR 和 THD、使用信号发生器和频谱、我得到的结果很差、远低于数据表中的结果。

我的问题是、我可以使用哪种测试仪器获得所需的结果?

我的测试条件是信号发生器输入信号到 VINP、输出信号从 VOUTP 到频谱分析仪。

我的 THD 结果为-53.36dBc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tongze、您好!

    AMC1301的输出信号是差分信号! 因此、您需要测量"VOUTP - VOUTN"。

    我会在 AMC1301的输出端添加一个良好的差分放大器、并将差分输出信号转换为单端信号、如 AMC1211数据表的图46所示。 将此单端信号提供给频谱分析仪的输入端。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tongze、您好!

    正如 Kai 所说、您需要将差分信号转换为单端信号。 由于您已经为 AMC1301制作了一个电路板、并且可能不想使用附加组件旋转另一个电路板、因此您可以购买具有差分放大器的 EVM 并连接这两个电路板。