This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229的 ALERT 引脚

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911261/alert-pin-of-ina229

主题中讨论的其他器件:INA229、 INA226

我想询问电流感应放大器 INA229的 ALERT 引脚的使用情况。
该警报引脚能否同时监控分流欠压和分流过压限制?

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mugishima-San、

    感谢您使用 TI 论坛。  是的、ALERT 引脚可以同时监控多个器件、包括 分流欠压和分流过压限制。 您可以使用 DIAG_ALRT 寄存器来确定触发了哪个警报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、Mitch M、感谢您的回答。 我感到不安的是、用于与 INA229相同用途的 INA226不能同时使用。