This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品选择建议

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911360/product-selection-suggestion

主题中讨论的其他器件:OPA1671

您好!

我想选择 TI 运算放大器或 LEM 电流传感器的合适 IC 后端
www.lem.com/.../has_50__600-s.pdf

它可以将 LEM 电流传感器的交流电压±4V 线性转换为 DC 0~4V。
高速、阶跃响应<3ms。

对此有什么建议吗?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何为 OPAMP 供电? 双电源电压? 单电源? 是否要驱动 ADC? 该 ADC 是如何供电的?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您几乎可以使用任何运算放大器、这似乎是如此。  LEM 使用+/-15V、因此如果您使用这些电源轨、请查找额定电压为36V 的运算放大器。  LEM 的偏移为+/-20mV、因此偏移并不重要。  LEM 的响应为50kHz、其中3us 的阶跃响应可能可用。  响应如此低的放大器很少。  不知道您需要哪种噪声。

    音频放大器是一个值得一看的好地方。  OPA1671可采用 SOT23或 SC70等单个器件。  有许多因素会使您的应用中的一个器件变得更好或更糟。

    如果您不知道差分放大器是什么、请快速搜索。  4个电阻器、您可以将任意输入范围和失调电压设置为输出范围和失调电压。

    祝您设计愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、m123456、

    也许您可以通过半波或全波整流+-4V 交流输出、然后通过低通滤波器对其求平均值并将其转换为0-4V 输出。 有关整流电路的信息、请参阅我们的模拟电路指导手册 :https://www.ti.com/seclit/sl/slyy137a/slyy137a.pdf?ts=1591312852949

    此外、该器件中还有低通滤波器电路、也很有用。

    我相信您必须放弃带宽才能将交流电压转换为直流范围、因此必须了解此要求。 您似乎希望响应时间低于3ms。 这会将低通滤波器限制为 RC = 1/3ms = 333Hz。 您将需要根据您的趋稳值的精确度将截止频率设置为更高的值。 对于6 Σ 趋稳值、这相当于6*333.33Hz = 2kHz。  

    我强烈建议使用我们的仿真模型来解决转换所需的低通滤波和增益问题(https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/spice-library.html)

    总体而言、运算放大器最多需要大于8V 差分电源的正负电源。 可能需要使用+/-8V 电源为运算放大器供电、具体取决于运算放大器的工作 VCM 范围。

    此致、

    Peter