This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9052:确认0V 输入是否未输出0V 值

Guru**** 2993930 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TLV9052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911167/tlv9052-confirm-if-the-0v-input-does-not-output-a-0v-value

器件型号:TLV9052
主题中讨论的其他器件:TLV9062、

你(们)好

我们的客户  使用这些器件的可用 Spice 模型来仿真 TLV9052和 TLV9062。 除了运算放大器在输入为0V 时实际上不输出0V 之外、一切看起来都很棒

由于这是一个轨到轨器件、客户想知道这是 Spice 赝像、还是这是我希望 IC 实际运行的方式?

如果您对客户有疑问、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    它取决于您获得的接近0V 的程度。  运算放大器可以非常接近电源、但不会接近电源轨。  我在这里假设您的 V-电源位于 GND。

    这些运算放大器具有"输出摆幅"规格、该规格指示您可以将输出向电源轨移动多近。  具体值将取决于放大器的工作条件。

    但是、如果其中一个电源不是 GND、那么您看到的可能是其他情况的结果。

    如果您可以共享包含电源的放大器原理图、那么我可以让您更好地了解这里发生的情况。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否发布仿真文件? 还是原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 Kai、您好!

    感谢您对此主题的支持。
    我已经将 Daniel 的信息分享给了我的客户、如果他需要更多帮助、我还会申请原理图。

    我将告诉您客户是否会与客户共享更多信息或当前提供的信息是否可以。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    客户告知我们、他在解决上述问题的仿真中使用 GND 作为 V-。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Jonathan