This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:增益误差和偏移误差公式注意事项

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911274/ina240-gain-error-and-offset-error-formula-consideration

器件型号:INA240

尊敬的 TI 团队:

我对增益误差和偏移误差有几个问题。

偏移误差:

1、12V 电压在计算 Vos_cm 时的表现如何、无论输入电压如何(当然小于80V)都是一样的

增益误差:

没有为增益指定公式。 电气特性表中给出的0.2%增益误差正在考虑除温度外影响增益的所有参数(基准电阻器、FB 电阻器和 IC 内的输入电阻器)? 如果不能、请提供公式(或)内部电阻器值及其容差  

2.在6sigma 时可以考虑这一点吗?

3、INA240A1的增益误差产品分布在哪个西格玛?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于失调电压、如果输入电压不同于12V、则 CMRR 误差会考虑这种影响。 您可以参阅第8.4.4.2.1节中的数据表示例、了解其计算方式。

    对于增益误差:

    Q1:0.2%的增益误差规格包括内部电阻器以及指定测试条件下其他电阻器的所有影响。

    问题2:从用户的角度来看,您应该期望在规格范围内的任何位置看到一个器件焊盘。 分布仅告诉我们发生特定数字的概率。 您的设计应基于0.2%规格而不是分布。

    Q3:可在数据表图5至8中找到增益误差产品分布。

    此致、Guang