请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1805-Q1 当引脚处于可承受12V 电压时、它会灌入多少电流?
此时、其他引脚电压为0V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当引脚处于可承受12V 电压时、它会灌入多少电流?
此时、其他引脚电压为0V
你好、Chen、
它可能会灌入很多 mA。 正如 Kai 指出的、绝对最大值为10mA。 除此之外、可能会发生损坏。
输入具有连接到电源的二极管钳位:
如果您将 V+保持在0V、则上部 ESD 二极管将导入电源。
根据可用的输入电流大小、您可以使用输入电压为 V+电源反馈并为您的电路供电。
您将需要限制电流-通常在输入端使用串联电阻器。 我们建议每伏至少1k、以将电流限制为1mA、因此您至少应有12k 的串联电阻。 电流越小、越好。 该电阻可以是任何输入分频器的一部分。
如果在正常运行期间发生这种情况、则建议将外部肖特基二极管钳位到电源、以消除内部 ESD 结构的应力。
0V 电源不在指定的工作条件范围内、因此不保证运行(或运行方式)。