This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358输出精度

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911541/lm358-lm358-output-accuracy

器件型号:LM358

您好、专家、

下面是一个典型的放大器电路。 客户觉得这个电路的精度不是很好。 他们试图将 R3/R4和 R5/R6减少5倍、那么输出精度会变得更好。  R3/R4和 R5/R6值是否会影响此电路的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    该电路应传递 BAT+电压信号并抑制+5V 输入。 5V 信号的增益远高于 BATT 增益,因此 R3与 R4的匹配非常重要。 实际上、所有电阻对都需要匹配才能实现良好的共模抑制。  

    您是否有测试数据已完成? 移除 R3和 R4是否有用?  

    该电路中存在很多增益和衰减、也许一个重大的变化将是有益的。 此电路的用途是什么、更好的是所需的数学传递函数?