This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6001:互阻抗放大器 PA-NA 上出现噪声

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6001, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911088/lmc6001-noise-appeared-on-pa-na-a-transimpedance-amplifier

器件型号:LMC6001
主题中讨论的其他器件: LM7705

我尝试制作一个互阻抗放大器来测量来自光电二极管的 PA 级电流。
我确认了使用示波器显示的直流光信号。
但是、50Hz 信号出现并 与直流信号重叠。




当我关闭9V 电池时、50Hz 噪声信号显著增加。


我有两个问题。
1.连接的电路是否错误?
2.为什么电路检测到50Hz 信号?

我需要您的支持。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将反馈更改为8pF、应在大约28kHz 带宽下提供巴特沃斯

    这是一个非常旧的器件、输入电压噪声非常差、较新的器件在噪声方面可能会更好、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 K s、

    Michael 为    提高跨阻电路性能提供了有用的建议。 请考虑他的建议。

    此外、您的 LMC6001跨阻放大器(TIA)电路具有100万的跨阻增益、这非常高。 您的测试电路 位置中的50或60 Hz 线路频率字段 最终会 被电路板/接线拾取、并被 TIA 电路放大。

    最好将 TIA 电路封闭在金属 外壳中、并使用  安装在外壳内的9V 电池为其供电。 我们通常使用小型铝盒、甚至未使用的油漆作为 外壳进行测试。 可以为光电二极管提供外壳中的开口、以便其能够接收 来自光源的光、但保持开口最小。 TIA 的输出应路由到安装在金属外壳上的同轴连接器。 然后、可使用同轴电缆将来自输出连接器的 TIA 输出信号带到随后的任何电路。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K s、

    LMC6001的输出饱和:

    e2e.ti.com/.../ks_5F00_lmc6001.TSC

    添加负电源电压或添加偏置电压以防止 LMC6001的输出饱和:

    此外、正如 Thomas 提到的 aleady、用金属外壳屏蔽电路并将其连接到信号接地。

    Kai

    PS:对不起,托马斯,我看不到你的帖子:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    感谢您的支持。
    我将电容更改为10pF (我没有8pF)。

    我有一个问题。
    在这种情况下、电路使用的反馈电容比8pF 高、安全性很好、对吧?
    如果我使用100pF、它 只会降低 BW、对吧?

    此致、

    K.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的支持。
    您的良好解释非常容易理解、我深信这一点。
    我将在几天内尝试用金属盒包裹。

    μV、我要将光电二极管中的次 Pa 级电流转换为次 Pa 级电压。
    如果你有一个想法,你会教我吗?

    此致、
    K.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的支持。
    您的建议  很有帮助。
    我使用您的模型确认了仿真结果。

    我想使用电池来使用电路。
    在本例中、如何获得负电压?

    此致、
    K.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KS、请使用 LM7705

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 K s、

    有许多已发布的有关互阻抗放大器设计的在线信息。 一个示例是《模拟工程师电路设计指导手册:运算放大器》、由 TI 出版。 有关 分步设计过程、请参阅第34页的"跨阻放大器电路":

    https://www.mouser.com/pdfDocs/analogueengineer%E2%80%99scircuitcookbookopamps.pdf

    该信息还以视频格式提供、来自 TI 培训:

    https://training.ti.com/how-design-transimpedance-amplifier-circuits

    成功实现 高性能、亚皮安级输入互阻抗放大器将是一项挑战、但我认为 Michael、Kai 和我提供的信息应能让您朝着正确的方向前进。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程