This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:INA214输入滤波器问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910513/ina214-ina214-input-filter-question

器件型号:INA214

您好、支持团队  

以下是测得的 ΔV Ω 感测电流电阻和 INA214 inputΔV
结果表明、如果输入滤波器的电阻从100 Ω 变为20 Ω、则输入电压 ΔV Ω 的损耗将得到显著改善
是由输入偏置电流还是输入失调电流引起的?
此外、当 INA214 IN+和 IN-的输入阻抗相同时、是否仍会受到输入偏置电流的影响?

BTW、 如何在以下公式中确定1250参数?

(R687=R688=R689=R691=100 Ω)

(R687=R688=R689=R691=20 Ω)

ΔR154 μ A

31.115

MV

DC5545 PIN12-PIN15

ΔR154 μ A

31.195.

MV

DC5545 PIN12-PIN15

ΔR156 μ A

31.245.

MV

DC5545 PIN13-PIN14

ΔR156 μ A

31.068

MV

DC5545 PIN13-PIN14

(ΔR154 +ΔR156)/2

31.180

MV

A-B_calculate

(ΔR154 +ΔR156)/2

31.132.

MV

A-B_calculate

ΔC652 μ A

29.822

MV

IC651 A-B_REAL

ΔC652 μ A

30.867

MV

IC651 A-B_REAL

ΔV μ A 损耗

1.358.

MV

ΔV 千 ΔC652

ΔV μ A 损耗

0.265

MV

ΔV 千 ΔC652

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    出现这种差异的原因是 IN+和 IN-引脚之间存在一个标称2.5kΩ Ω 差分输入阻抗(在工艺和温度范围内为+/-20%)。 您可以通过使用 INA214 TINA SPICE 模型或在同一差分配置中设置的理想运算放大器进行仿真来向自己证明这一点。 然后将仿真增益与数据表中的增益误差因子(乘以器件的固有增益)进行比较。 您将 Ω 到、在100k Ω 输入电阻器上、它们都是917V/V。

    增益与1/Rs 成正比、因此从 Rs=100变为 Rs=20时、增益会发生显著变化。 增益变化仅是由于器件内部的电阻器网络和输入电阻器所致。 输入失调电流(IO)是一个用于 Vsense =0mV 时的规格。 IO 将与 Rs 交互以产生偏移、但随着 Vsense 的增大、将存在一个等于 Vsense / 2.5kΩ Δ I 的差分输入电流(流入 IN+和流出 IN-)。

    任何共模输入偏置电流都将在 Rs 上产生压降、这将抵消。 这就是共模 IB 不会导致增益变化的原因。

    希望这有道理。

    最棒的

    Peter