This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231规范的数字信号电平问题

Guru**** 2503855 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910521/ina231-question-of-digital-signal-level-of-ina231-specification

器件型号:INA231

您好、Sirs、

根据官方规范、VIH (max)为0.3*VDD (含 I2C)和0.8V (含 SMBus)、而 INA231将 VIL (max)定义为0.4V、这不符合 SMBus 和 I2C 标准。 您是否会告知 INA231是否可以与具有0.6V~0.7V VOL (最大值)的器件兼容?

SMBus 规范



INA231规格:



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年2月6日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    INA231可在固定输入电压低电平和高电平下工作。

    它要求控制器能够驱动低于0.4V 的电压。 因此、如果控制器只能驱动0.6V~0.7V、那么它与 INA231不兼容。

    具有更高 VIL/VOL 的其他从器件的存在不会影响 INA231。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Guang。 我们可以在网上讨论后接地信息...Wayne Chen