This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA336:OPA336在整个温度范围内的共模输入电压范围

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910896/opa336-common-mode-input-voltage-range-of-the-opa336-over-temperature

器件型号:OPA336

大家好、

我们收到了客户关于  OPA336在整个温度范围内共模输入电压范围信息的请求。 理想情况下、她更喜欢最小和最大共模输入电压与温度间的关系图。 否则,欢迎提供这方面的任何资料。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    OPA336是一款传统器件、可追溯至1997-1998年。  

    我们没有显示 VCM 与温度间关系的具体特性数据。  VCM 中的所有电气特性数据都显示在数据表中、温度范围为-40C 至+85C。

    如果您有其他要查看的特定信息、如果我们能够在存档的数据库中找到、我们将会提供这些信息。  

    最棒的

    Raymond