This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2201-SP:辐射数据?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2201-SP, TLC2201AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910730/tlc2201-sp-rad-data

器件型号:TLC2201-SP
主题中讨论的其他器件: TLC2201AM

TLC2201-SP 的辐射数据当前不可用。

是否有计划提供此数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    器 件标识5962-90882 03V2A 解码为器件类型3 (TLC2201AM)、器件类别 V (航天应用)、LCCC 20封装。

    在"SMD"文档第4节中、可在产品页面的"技术文档"下找到(由我添加的强调内容)-

    4.4.4 E 组检查。 E 组检查仅适用于需要标记为耐辐射的部件(参见本文中的3.5)。

    a.端点电气参数应如此处表 IIA 所示。

    b.对于 Q 类和 V 类器件、器件或测试工具应按照 MIL-PRF-38535中规定的针对所测试 RHA 级别进行耐辐射测试。 对于 M 类器件、器件应按照 MIL-PRF-38535附录 A 中针对所测试的 RHA 等级进行耐辐射测试。 所有器件类别必须满足表 I 中定义的辐射终点电气参数限值、在此表 IIA 中指定的子组在暴露后、TA = 25C 5C Ω 时。

    在这种情况下、该器件不会作为 RHA (耐辐射保证)出售或销售。 因此、未执行这些测试、并且没有可用的数据。 如果有必要使用 RHA、 TI 航天产品目录 会详细列出哪些航天放大器具有 RHA 版本(请参阅15-16页)。

    谢谢、

    Jon