This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:OPA4197输入引脚状态....

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4197, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910448/opa4197-opa4197-pin-status-for-input

器件型号:OPA4197
主题中讨论的其他器件: OPA197

尊敬的 Sirs:

在下面的设计中、当 OPA 前面的开关切换到另一个通道时、OPA 正输入引脚的输入电压将是多少?

OPA4197 V+为24V、V-为-14V。

随附的 HV 多路复用器数据表。

谢谢。

e2e.ti.com/.../TLP3440S.pdf

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请注意、方框图电路是一种简化、应该添加其他组件以实现实际应用。 对于如图所示的电路、OPA197输入端看到的瞬时开路电压具有高度可变性、并且将取决于当时存在的泄漏电流路径。 OPA197需要一条输入偏置电流路径才能正常工作、并且它将从泄漏路径拉取或灌入其输入偏置电流。

    OPA197输入偏置电流通常仅为+/-5pA (25 C 时最大值为+/-20pA)、 TLP3440检测器在25 C 下的关断状态电流可高达1nA。由于检测器在每个电源轨上都有二极管、因此一个或另一个二极管将成为大多数泄漏电流路径、并提供 OPA197输入偏置电流。 输入电压最终完全取决于所有变量的情况。

    实际上、每个连接到多路复用器通道输出的 OPA197输入都应具有接地偏置电流电阻器或其他电位。 该电阻器通常从同相输入接地。 当多路复用器开关进入开路状态时、该电阻器为运算放大器输入提供固定的输入偏置电流路径。 如果开关在大部分时间内处于开路状态、则 OPA197输入电压将非常接近接地电平、输出遵循。 由于存在与多路复用器电路和运算放大器输入相关的电容、因此在多路复用器开关期间会出现一些初始瞬态行为、但由于电流路径接地、这会快速趋于稳定。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程