This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:OPA567

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA567, OPA569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910403/opa567-opa567

器件型号:OPA567
主题中讨论的其他器件: OPA569

您好、支持人员、

我的客户非常担心此产品的寿命、我们可以看到数据表是在2005年9月生成的。 此部件计划是否适用于 EOL? 是否仍建议用于新设计,如果不建议,6岁以下产品的替代方案是什么?

我们需要驱动电流至少为1A 的单路运算放大器、轨到轨运行、低失调电压、漂移以及合理的低噪声和价格。

谢谢你。

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将找到 OPA567运算放大器的 EOL。  

    您对1A 电流时的输出电压要求是什么? 还是运算放大器的瓦数要求和工作温度范围?

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们需要使用单个正电源提供5V 输出@1A。 工作温度0至70°C。

    Rgds

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     对于 OPA567 运算放大器系列、没有计划的 EOL 日期。我刚刚与营销经理确认过这一日期。 这些产品已上市很长时间。 我们不认为很快就会结束生产。  

    此外、没有新设计可替代 OPA567、OPA569系列。 如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond