This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SGM8210替代产品

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4990, OPA2990, OPA990, TLV9101, TLV9102, TLV9104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910570/sgm8210-replacement

主题中讨论的其他器件:OPA4990OPA2990TLV9101TLV9102TLV9104

大家好、

我的客户 在其设计中使用 SGM8210、您能否帮助推荐器件以与之竞争? "引脚对引脚"会更好。

电源+-8V

谢谢!

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    SGM8210采用不同的通道数和封装。 因此、我不知道需要哪一个。

    我建议将 OPA990、OPA2990和 OPA4990用作替代器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    对于16V 或更低电压、还提供 了 TLV9101、TLV9102、TLV9104