This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901-Q1:LM2901-Q1的问题

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910275/lm2901-q1-question-for-lm2901-q1

器件型号:LM2901-Q1

大家好、

客户想知道、比较器输入端的信号振幅是否超出比较器电源电压?

UI 只有两种状态:

  • 悬空时、负极端子的输入电压达到32V、输出为低电平
  • 负输入为零、输出为高电平

问题:

客户想知道、当比较器保持悬空时、对负输入的32V 访问是否会损坏该比较器?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    如果您从未违反绝对最大额定值、甚至不是简单的、则没有问题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    正如 Kai 指出的、在这种情况下、如果端子电压为32V、则器件不会受到损坏。 但是、虽然该器件不会损坏、但无法保证输出超过建议的工作条件。  

    谢谢、  
    Sally