你好
我需要一款最新的低成本精密放大器 AD8629WAR/AD8628替代产品(双通道或单通道)。 请帮我解决
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Charles、
下面的链接将找到交叉参考器件。
https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/cross-reference.html?keyMatch=CROSS%20REFERENCE&tisearch=Search-EN-everything
https://bomcross.ti.com/en/home?keyMatch=CROSS%20REFERENCE&tisearch=Search-EN-everything
例如、后一个链接将从我们的网站中找到等效的器件、如果您单击最后一列、则会提示您输入器件的技术规格、仿真模型、支持与培训以及订购和质量(在 TI store 中)。 单击订购和质量选项卡、 将在 TI store 中显示器件的定价和供货信息。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好、Charles、
我是精密放大器营销团队的一员。 AD8628/9的最佳交叉产品是 OPAx388系列器件。 请参阅下面的交叉比较。
►器件型号 | OPA2388 | AD8629 |
制造商 | TI | ADI |
通道数 | 2. | 2. |
Vs 最小值(V) | 2.5. | 2.7. |
Vs 最大值(V) | 5.5. | 5.5. |
GBW (MHz) | 10. | 2.5. |
µs 率(V/μ s) | 5. | 1 |
Vos 最大值@ 25C (mV) | 0.005% | 0.005% |
漂移 µV 值(μ V/C) | 0.005% | 0.002 |
轨到轨 | 输入、输出 | 输入、输出 |
Iq 典型值(mA) | 1.7. | 0.85 |
VN (nV/√Hz) | 7. | 22. |
ISC 典型值(mA) | 60 | 30 |
偏置电流(典型值)(pA) | 30 | -- |
工作温度(°C) | -40至125 | -55至125 |
此致、
Tyler Noyes
您好、Charles、
OPA388-Q1是 OPA388/OPA2388/OPA4388的汽车版本。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa388-q1.pdf?ts=1597970239170&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253Dautomotive%2B%2Bopa388
最棒的
Raymond