https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926825/usb2any-usb2any
器件型号:USB2ANY主题中讨论的其他器件: LMX2594
你(们)好
我正在评估 LMX2594、
除了 SPI 频率(https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/926506)、
我想更改脉宽高电平时间、请参阅以下内容:
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926825/usb2any-usb2any
器件型号:USB2ANY你(们)好
我正在评估 LMX2594、
除了 SPI 频率(https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/926506)、
我想更改脉宽高电平时间、请参阅以下内容:
谢谢你。
NIR 您好、
我需要确认 SPI 速度调节是否会改变这种高电平时间。 我预计是这样。 这还不够吗?
如果您需要更多的控制、尤其是在需要控制特定寄存器的这段时间时、您可以...
不理想、因此延迟可能不完美、可能会满足您的目的。
73、
Timothy
NIR 您好、
SPI 接口使用一条常高 CSB 线路。 因此、更改数据速率不会在高电平时间发生变化。 高电平时间与通过 USB 的请求时间更密切相关。 如果您希望通过设置 SPI 时钟速度来控制高电平时间、如另一个线程所述、则需要将接口类型从 SPI 更改为 UWIRE (MICROWIRE)。 要执行此操作...
如前所述、编辑文件:C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2594\LMX2594.ini
添加 interface_speed 后、将以下行添加到[Setup]部分。
supp_iface=SPI、UWIRE
然后、在重新启动 GUI 时、您将能够选择具有正常低 CSB 的 UWIRE 接口、然后它瞬间变为高电平、然后再次变为低电平。 以下是在 UWIRE 接口模式下使用 USB2ANY 测量的 CSB 线路的一些高电平时间:
10kbps = 66us
400kbps = 2.96us
1000kbps = 1.84us
2000kbps 及更高版本= 1.280us
这是我在上面建议的方法的一种替代方法。
73、
Timothy