This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926825/usb2any-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: LMX2594

你(们)好

我正在评估 LMX2594、  
除了 SPI 频率(https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/926506)、

我想更改脉宽高电平时间、请参阅以下内容:

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    是否要发布图片或类似的内容? 嗯、它没有通过。 请使用输入框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、图片如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我看到它:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    我需要确认 SPI 速度调节是否会改变这种高电平时间。  我预计是这样。  这还不够吗?

    如果您需要更多的控制、尤其是在需要控制特定寄存器的这段时间时、您可以...

    1. 默认情况下、从器件上断开 CSB 和(例如) RampCLK 的 USB2ANY 源。
    2. 将 RampCLK 引脚连接到 LMX2594 CSB 输入的 CSB。
    3. 在 用户控件页面底部、将 RampCLK 引脚设置为已选中。
    4. 然后在突发模式页面中、添加要编程的寄存器。  请注意、它在 WriteRawData 命令之后添加了 SetPins 指令。  由于 RampCLK 现在为高电平、因此在对寄存器进行编程后、它将像 CSB 通常所做的那样将 CSB 置为高电平。
    5. 添加您想要的秒数的延迟。  可能是0.01。  输入0.01、然后按延迟按钮。
    6. 在 用户控制页面底部、将 RampCLK 引脚设置为未选中。
    7. 突发模式页面上。  单击设置引脚可使引脚再次恢复低电平。

    不理想、因此延迟可能不完美、可能会满足您的目的。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    SPI 接口使用一条常高 CSB 线路。  因此、更改数据速率不会在高电平时间发生变化。  高电平时间与通过 USB 的请求时间更密切相关。  如果您希望通过设置 SPI 时钟速度来控制高电平时间、如另一个线程所述、则需要将接口类型从 SPI 更改为 UWIRE (MICROWIRE)。  要执行此操作...

    如前所述、编辑文件:C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2594\LMX2594.ini

    添加 interface_speed 后、将以下行添加到[Setup]部分。

    supp_iface=SPI、UWIRE

    然后、在重新启动 GUI 时、您将能够选择具有正常低 CSB 的 UWIRE 接口、然后它瞬间变为高电平、然后再次变为低电平。  以下是在 UWIRE 接口模式下使用 USB2ANY 测量的 CSB 线路的一些高电平时间:

    10kbps = 66us

    400kbps = 2.96us

    1000kbps = 1.84us

    2000kbps 及更高版本= 1.280us

    这是我在上面建议的方法的一种替代方法。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

     EVB 中每个字的延迟为10mSec 的问题。

    当我检查稳定时间且触发器是最后一次加载时,我不参考 LMX2594的响应时间来获取 之前的数据。

    因此,我需要尽可能缩短数据字之间的时间。

    谢谢

    Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    我们几乎无法调整 USB2ANY 的速度。  

    您必须开发自己的处理器或使用专用测试设备、例如数据/图形发生器。