This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容式传感架构

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, OPA132, INA188, INA154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920647/capacitance-sensing-architecture

主题中讨论的其他器件:FDC1004OPA132INA188INA154

您好!

  我需要感应谐振传感器的精密电容变化。 信号的带宽大于25KHz。 因此、标准 CDC 无法提供帮助。 我计划使用运算放大器实现感应电路。 请在以下方面提供帮助。

1)哪种架构是首选的 viz 充电放大器、TIA 或正常缓冲放大器(未选择开关电容器架构)

2) 2)运算放大器的哪个参数至关重要、偏置/偏移电流、电压噪声或电流噪声。

  用于解决上述问题的任何应用手册。

  提前感谢

    Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您能否共享此传感器的数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     感谢您的回复。 它不是现成的产品、而是 MEMS 电容传感器。 如果您需要、我可以共享传感器的任何特定参数。

      谢谢

        Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    是的,请:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     感谢您的回复。 首先、基极电容将小于25pF 范围、电容的最大变化将小于10%。 如查询中所述、电容变化率将为25KHz。 我需要将电容变化数字化。 希望现在这就足够了。

      此致

       Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

     感谢您的回复。

    [引用用户="Raymond Zhang1"]如今,电容式触控感应方法太多了。

     是的、但我想这些触摸传感器中的大多数对带宽的要求较低。

    [引用用户="RaymondZhang1]www.ti.com/.../tidu736a.pdf

    它基于输出速率以几 Hz 为单位的 FDC1004、而在我们的情况下、除了为激励提供的更高载波频率之外、电容的变化本身也将以几 KHz 为单位。

    此致

      Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您的电容式传感器应用(双轨或单轨)中的电压轨是什么? 我找到了以下幻灯片、它可能会帮助您检测高达2.5pF 的变化。 您是否在触摸板上寻找被动感应?  

    我相信还有其他选择。 请告诉我您的想法。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

      感谢您的回复。

    [引用用户="Raymond Zhang1">]电容式传感器应用中的电压轨是什么(双轨或单轨)? 我找到了以下幻灯片、它可能会帮助您检测高达2.5pF 的变化。 您是否在触摸板上寻找被动感应?[/quot]

     我们计划的电压轨为+/-5V。 该应用不是触摸板感应、而是用于谐振传感器。

    [引用用户="Raymond Zhang1]]我确信还有其他选项。 请告诉我您的想法。  [/报价]

    感谢您的电路设计。 在这种情况下、我只需要前端 OPA132电路、因为我在数字域中计划了其余的电路。 这是一个电荷放大器实现。 只想知道该电路是否是低噪声电容感应的最佳选择、因为其他电路 TIA、缓冲放大器可用。  www.mmf.de/instrumentation.htm_section1.2

    此外、对于前端运算放大器(在本例中为 OPA132)、偏置电流的噪声是否更为关键。

    谢谢、此致

      Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您是否有具有 L&C 参数和等效 PSpice 模型的谐振传感器? 也许我们可以模拟潜在的电路。 您是否在谈论电感式传感而不是电容式传感?  

    FDC1004可能是接近或手势传感器。 我不熟悉这一部分(不同的应用组)传感器的前端可能基于频率、数字计数器正在从电容式感应中累加计数、并根据计数器的阈值做出1或0决策。 它可能非常敏感、但也可能由于环境变化(例如温度变化、空气电流、A/C、故障等)而过于敏感(可能会导致误报感应并需要基线校准)。

    最大 总电流为25pF 时、2.5pF 的 Δ 值变化非常小。 这就是我认为差分感应电路可能有更好的机会的原因。 TIA 感应作为前端也可能起作用、但我们必须将谐振感应转换为电流。 我不确定该应用的缓冲放大器。  

    从 OPA132数据表中、您可以看到应用的运算放大器要求。  

    超低 Ib 电流和低偏移电压  

    低电压和电流噪声

    3、温度范围内的低电压失调漂移

    4.高压摆率和高开环增益

    5.根据您的传感应用可能会产生1/f 噪声。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

      [引用用户="Raymond Zhang1]]\n 您是否有具有 L&C 参数和等效 PSpice 模型的谐振传感器? 也许我们可以模拟潜在的电路。 您是否谈论的是电感式感应而不是电容式感应?

      我仅指电容式感应。 我将生成等效的 L 和 C

    [引用用户="Raymond Zhang1">FDC1004 可能是接近或手势传感器。 我不熟悉这一部分(不同的应用组)传感器的前端可能基于频率、数字计数器正在从电容式感应中累加计数、并根据计数器的阈值做出1或0决策。 它可能非常敏感、但也可能由于环境变化(例如温度变化、空气电流、A/C、故障等)而过于敏感(可能会导致误报感应并需要基线校准)。[/引述]

     我没有研究该器件、因为我的应用的带宽非常小

    [引用用户="Raymond Zhang1]Max. 总电流为25pF 时、2.5pF 的 Δ 值变化非常小。 这就是我认为差分感应电路可能有更好的机会的原因。 TIA 感应作为前端也可能起作用、但我们必须将谐振感应转换为电流。 [/报价]

    是的、但电容是单端的、不能进行差分。

    [引用 user="Raymond Zhang1"]我不确定此应用的缓冲放大器。

    它与此类似。   https://www.mmf.de/instrumentation.htm 第1.2节。

    [引述 USER="Raymond Zhang1]OPA132 数据表中的内容、您可以看到应用的运算放大器要求。  [/报价]

    是的、但其中一些要求是矛盾的。 偏置电流越低、噪声越大、反之亦然。 因此、我想知道应该更加重视哪个参数。

    此致

      Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    测量期间传感器是否应以25kHz 的频率振荡? 如果是、如何使它振荡?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    由于以下电路是电荷放大器、因此电流灵敏度至关重要。  

    我进行了快速仿真、它似乎可以检测到+/-3pF 与25pf 标称值之间的变化。 电路可能需要进行一些优化、因为我无法通过减少电路中的 C1和 C8电容来增加增益。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA132-Cap-Sensor-07102020A.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

      非常感谢您执行仿真。 毫无疑问、如果 c4=28pf=c9、U1和 U2输出应该是相同的 ryt。 则 U3输出应为零。 如果错误、请更正。

    我的问题是,如果放大器具有更高的偏置电流,它只会导致低频偏移,可以补偿或低通滤波,对吧?。 但是、我们无法这样滤除噪声。 因此、无论噪声还是偏置/偏移电流是这里的一个更大问题、

      此致

       Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    同样:在测量期间、传感器是否应以25kHz 的频率振荡? 如果是、如何使它振荡? 或者它是自行振荡?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     非常抱歉。 我错过了前面的问题。 传感器将根据驱动信号以其共振频率(通常为10KHz)振荡。 但是、为了增强电容感应、最好使用载波频率(典型值为100s KHz)调制振动信号。 传感器不会在此较高频率下振荡、但是来自感测电容的电流信号将会将电容变化(由于10KHz 共振频率)调制到载波频率(100s KHz)上。 希望现在清楚。

      谢谢、此致

        Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karthik、

    毫无疑问、如果 c4=28pf=c9、U1和 U2输出应该是相同的 ryt。 则 U3输出应为零。 如果错误、请更正。

    我的问题是,如果放大器具有更高的偏置电流,它只会导致低频偏移,可以补偿或低通滤波,对吧?。 但是、我们无法这样滤除噪声。 因此、无论噪声还是偏置/偏移电流是这里的一个更大问题、


    我根据您的请求替换了 Cr = C9=28pF、运行一个 Vout+- Vout-差值的仿真、差值很小、这意味着我们可以使用更低的 Vos 差分放大器来改进 INA154、这可能会有更好的性能。 例如、如果我们将 INA154替换为 INA188仪表放大器、那么它将解决您的大部分问题。  

    不过、这是一种电容式传感器、它对环境变化非常敏感。 您必须构建某种校准电路(消除差异)和基于时间的自动感应校准、以最大限度地减小随时间推移产生的 DVO/dt 漂移。 由于您提到您将对信号进行数字化、因此可以轻松消除环境条件中的这种变化、从而提高传感器的可靠性和传感精度。  

     最初、建议使用以下电路。 如果此差分电容式感应适合您、我们可以做出一些改进。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    如何使传感器以数百 kHz 的频率振荡? 您是否需要电子振荡器来实现此目的或通过机械刺激实现?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

      我没有从该线程获得太多输入。 因此您可以关闭该主题

       此致

        Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    在您的设计输入方面、我们还有什么其他帮助吗?

    此前、Kai 提出了以下问题:  

    如何使传感器以数百 kHz 的频率振荡? 您是否需要电子振荡器来实现此目的或通过机械刺激实现?

    我在仿真中演示了一个设计概念、即您能够在差分感应电路中以25kHz 的频率感应2-3pF 电容变化。

    如果您能够向我们提供有关您的设计输入的更多信息、 我们或许可以进一步帮助您。  

    我将关闭此查询。 如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

     感谢您的回复。

    [引用用户="Raymond Zhang1">]如何使传感器以数百 kHz 的频率振荡? 您是否需要电子振荡器来实现此目的或通过机械刺激来实现?[/引述]

    我在前一份答复中提到了这一点  

    [引用用户="Karthik Raveendranath"]不过、为了增强电容感应、最好以载波频率(典型值为100s 的 KHz)调制振动信号。 传感器不会在此较高频率下振荡、但是来自感测电容的电流信号将会将电容变化(由于10KHz 共振频率)调制到载波频率(100s KHz)上。 希望现在清楚。[/引述]

    我的实际查询也是如此

    [引用用户="Karthik Raveendranath"]

    1)哪种架构是首选的 viz 充电放大器、TIA 或正常缓冲放大器(未选择开关电容器架构)

    2) 2)运算放大器的哪个参数至关重要、偏置/偏移电流、电压噪声或电流噪声。

    用于解决上述问题的任何应用手册。

    [/报价]

    因为我没有获得这些查询的任何特定输入。 我想我将详细研究这些电路、然后回来。

      此致

       Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    写道:

    传感器将根据驱动信号以其共振频率(通常为10KHz)振荡。 但是、为了增强电容感应、最好使用载波频率(典型值为100s KHz)调制振动信号。 传感器不会在此较高频率下振荡、但是来自感测电容的电流信号将会将电容变化(由于10KHz 共振频率)调制到载波频率(100s KHz)上。 希望现在清楚。

    我很抱歉、但对我来说没有什么清楚的。 因此、我提出了以下问题:

    如何使传感器以数百 kHz 的频率振荡? 您是否需要电子振荡器来实现此目的或通过机械刺激实现?

    我仍然不知道您的"驱动信号"是什么。 老实说,我完全不知道你在做什么,你要求什么支持:-)

    Kai