您好!
我需要感应谐振传感器的精密电容变化。 信号的带宽大于25KHz。 因此、标准 CDC 无法提供帮助。 我计划使用运算放大器实现感应电路。 请在以下方面提供帮助。
1)哪种架构是首选的 viz 充电放大器、TIA 或正常缓冲放大器(未选择开关电容器架构)
2) 2)运算放大器的哪个参数至关重要、偏置/偏移电流、电压噪声或电流噪声。
用于解决上述问题的任何应用手册。
提前感谢
Karthik R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要感应谐振传感器的精密电容变化。 信号的带宽大于25KHz。 因此、标准 CDC 无法提供帮助。 我计划使用运算放大器实现感应电路。 请在以下方面提供帮助。
1)哪种架构是首选的 viz 充电放大器、TIA 或正常缓冲放大器(未选择开关电容器架构)
2) 2)运算放大器的哪个参数至关重要、偏置/偏移电流、电压噪声或电流噪声。
用于解决上述问题的任何应用手册。
提前感谢
Karthik R
您好、Karthik、
如今、电容式触控感应方法有很多。 我将附上我在我们的网站上找到的一些链接、这些链接可能适用于您的设计、也可能不适用于您的设计。
我们可以在查看原理图或设计概念后讨论您的设计和应用要求。
https://www.ti.com/lit/ug/tidu736a/tidu736a.pdf?ts=1594142997307&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-00317%253FkeyMatch%253DCAPACITIVE%2BSENSE%2526amp%253Btisearch%253DSearch-EN-everything
最棒的
Raymond
您好、Raymond、
感谢您的回复。
[引用用户="Raymond Zhang1"]如今,电容式触控感应方法太多了。
是的、但我想这些触摸传感器中的大多数对带宽的要求较低。
[引用用户="RaymondZhang1]www.ti.com/.../tidu736a.pdf
它基于输出速率以几 Hz 为单位的 FDC1004、而在我们的情况下、除了为激励提供的更高载波频率之外、电容的变化本身也将以几 KHz 为单位。
此致
Karthik R
您好、Raymond、
感谢您的回复。
[引用用户="Raymond Zhang1">]电容式传感器应用中的电压轨是什么(双轨或单轨)? 我找到了以下幻灯片、它可能会帮助您检测高达2.5pF 的变化。 您是否在触摸板上寻找被动感应?[/quot]
我们计划的电压轨为+/-5V。 该应用不是触摸板感应、而是用于谐振传感器。
[引用用户="Raymond Zhang1]]我确信还有其他选项。 请告诉我您的想法。 [/报价]
感谢您的电路设计。 在这种情况下、我只需要前端 OPA132电路、因为我在数字域中计划了其余的电路。 这是一个电荷放大器实现。 只想知道该电路是否是低噪声电容感应的最佳选择、因为其他电路 TIA、缓冲放大器可用。 www.mmf.de/instrumentation.htm_section1.2
此外、对于前端运算放大器(在本例中为 OPA132)、偏置电流的噪声是否更为关键。
谢谢、此致
Karthik R
您好、Karthik、
您是否有具有 L&C 参数和等效 PSpice 模型的谐振传感器? 也许我们可以模拟潜在的电路。 您是否在谈论电感式传感而不是电容式传感?
FDC1004可能是接近或手势传感器。 我不熟悉这一部分(不同的应用组)传感器的前端可能基于频率、数字计数器正在从电容式感应中累加计数、并根据计数器的阈值做出1或0决策。 它可能非常敏感、但也可能由于环境变化(例如温度变化、空气电流、A/C、故障等)而过于敏感(可能会导致误报感应并需要基线校准)。
最大 总电流为25pF 时、2.5pF 的 Δ 值变化非常小。 这就是我认为差分感应电路可能有更好的机会的原因。 TIA 感应作为前端也可能起作用、但我们必须将谐振感应转换为电流。 我不确定该应用的缓冲放大器。
从 OPA132数据表中、您可以看到应用的运算放大器要求。
超低 Ib 电流和低偏移电压
低电压和电流噪声
3、温度范围内的低电压失调漂移
4.高压摆率和高开环增益
5.根据您的传感应用可能会产生1/f 噪声。
最棒的
Raymond
您好、Raymond、
[引用用户="Raymond Zhang1]]\n 您是否有具有 L&C 参数和等效 PSpice 模型的谐振传感器? 也许我们可以模拟潜在的电路。 您是否谈论的是电感式感应而不是电容式感应?
我仅指电容式感应。 我将生成等效的 L 和 C
[引用用户="Raymond Zhang1">FDC1004 可能是接近或手势传感器。 我不熟悉这一部分(不同的应用组)传感器的前端可能基于频率、数字计数器正在从电容式感应中累加计数、并根据计数器的阈值做出1或0决策。 它可能非常敏感、但也可能由于环境变化(例如温度变化、空气电流、A/C、故障等)而过于敏感(可能会导致误报感应并需要基线校准)。[/引述]
我没有研究该器件、因为我的应用的带宽非常小
[引用用户="Raymond Zhang1]Max. 总电流为25pF 时、2.5pF 的 Δ 值变化非常小。 这就是我认为差分感应电路可能有更好的机会的原因。 TIA 感应作为前端也可能起作用、但我们必须将谐振感应转换为电流。 [/报价]
是的、但电容是单端的、不能进行差分。
[引用 user="Raymond Zhang1"]我不确定此应用的缓冲放大器。
它与此类似。 https://www.mmf.de/instrumentation.htm 第1.2节。
[引述 USER="Raymond Zhang1]OPA132 数据表中的内容、您可以看到应用的运算放大器要求。 [/报价]
是的、但其中一些要求是矛盾的。 偏置电流越低、噪声越大、反之亦然。 因此、我想知道应该更加重视哪个参数。
此致
Karthik R
您好、Karthik、
由于以下电路是电荷放大器、因此电流灵敏度至关重要。
我进行了快速仿真、它似乎可以检测到+/-3pF 与25pf 标称值之间的变化。 电路可能需要进行一些优化、因为我无法通过减少电路中的 C1和 C8电容来增加增益。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA132-Cap-Sensor-07102020A.TSC
最棒的
Raymond
您好、Raymond、
非常感谢您执行仿真。 毫无疑问、如果 c4=28pf=c9、U1和 U2输出应该是相同的 ryt。 则 U3输出应为零。 如果错误、请更正。
我的问题是,如果放大器具有更高的偏置电流,它只会导致低频偏移,可以补偿或低通滤波,对吧?。 但是、我们无法这样滤除噪声。 因此、无论噪声还是偏置/偏移电流是这里的一个更大问题、
此致
Karthik R
尊敬的 Kai:
非常抱歉。 我错过了前面的问题。 传感器将根据驱动信号以其共振频率(通常为10KHz)振荡。 但是、为了增强电容感应、最好使用载波频率(典型值为100s KHz)调制振动信号。 传感器不会在此较高频率下振荡、但是来自感测电容的电流信号将会将电容变化(由于10KHz 共振频率)调制到载波频率(100s KHz)上。 希望现在清楚。
谢谢、此致
Karthik R
您好、 Karthik、
毫无疑问、如果 c4=28pf=c9、U1和 U2输出应该是相同的 ryt。 则 U3输出应为零。 如果错误、请更正。
我的问题是,如果放大器具有更高的偏置电流,它只会导致低频偏移,可以补偿或低通滤波,对吧?。 但是、我们无法这样滤除噪声。 因此、无论噪声还是偏置/偏移电流是这里的一个更大问题、
我根据您的请求替换了 Cr = C9=28pF、运行一个 Vout+- Vout-差值的仿真、差值很小、这意味着我们可以使用更低的 Vos 差分放大器来改进 INA154、这可能会有更好的性能。 例如、如果我们将 INA154替换为 INA188仪表放大器、那么它将解决您的大部分问题。
不过、这是一种电容式传感器、它对环境变化非常敏感。 您必须构建某种校准电路(消除差异)和基于时间的自动感应校准、以最大限度地减小随时间推移产生的 DVO/dt 漂移。 由于您提到您将对信号进行数字化、因此可以轻松消除环境条件中的这种变化、从而提高传感器的可靠性和传感精度。
最初、建议使用以下电路。 如果此差分电容式感应适合您、我们可以做出一些改进。
最棒的
Raymond
您好、Karthik、
在您的设计输入方面、我们还有什么其他帮助吗?
此前、Kai 提出了以下问题:
如何使传感器以数百 kHz 的频率振荡? 您是否需要电子振荡器来实现此目的或通过机械刺激实现?
我在仿真中演示了一个设计概念、即您能够在差分感应电路中以25kHz 的频率感应2-3pF 电容变化。
如果您能够向我们提供有关您的设计输入的更多信息、 我们或许可以进一步帮助您。
我将关闭此查询。 如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。
最棒的
Raymond
您好、Raymond、
感谢您的回复。
[引用用户="Raymond Zhang1">]如何使传感器以数百 kHz 的频率振荡? 您是否需要电子振荡器来实现此目的或通过机械刺激来实现?[/引述]
我在前一份答复中提到了这一点
[引用用户="Karthik Raveendranath"]不过、为了增强电容感应、最好以载波频率(典型值为100s 的 KHz)调制振动信号。 传感器不会在此较高频率下振荡、但是来自感测电容的电流信号将会将电容变化(由于10KHz 共振频率)调制到载波频率(100s KHz)上。 希望现在清楚。[/引述]
我的实际查询也是如此
[引用用户="Karthik Raveendranath"]
1)哪种架构是首选的 viz 充电放大器、TIA 或正常缓冲放大器(未选择开关电容器架构)
2) 2)运算放大器的哪个参数至关重要、偏置/偏移电流、电压噪声或电流噪声。
用于解决上述问题的任何应用手册。
[/报价]
因为我没有获得这些查询的任何特定输入。 我想我将详细研究这些电路、然后回来。
此致
Karthik R
您好、Karthik、
您写道:
传感器将根据驱动信号以其共振频率(通常为10KHz)振荡。 但是、为了增强电容感应、最好使用载波频率(典型值为100s KHz)调制振动信号。 传感器不会在此较高频率下振荡、但是来自感测电容的电流信号将会将电容变化(由于10KHz 共振频率)调制到载波频率(100s KHz)上。 希望现在清楚。
我很抱歉、但对我来说没有什么清楚的。 因此、我提出了以下问题:
如何使传感器以数百 kHz 的频率振荡? 您是否需要电子振荡器来实现此目的或通过机械刺激实现?
我仍然不知道您的"驱动信号"是什么。 老实说,我完全不知道你在做什么,你要求什么支持:-)
Kai