This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:SN74LVC2G07输出上的[LMH6611]上拉电阻器、用于驱动 LMH6611

Guru**** 2500915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6611, SN74LVC2G07, OPA830, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920693/lmh6611-lmh6611-pullup-resistor-on-sn74lvc2g07-output-to-drive-lmh6611

器件型号:LMH6611
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G07OPA830LM7705

您好、先生/夫人:

我们通过开漏缓冲器 SN74LVC2G07 (下面的波形)驱动运算放大器 LMH6611。 SN74LVC2G07的3.3V 输入显示在通道2中、LMH6611的1.2V 输出显示在通道1中。 LMH6611输出(CH2)的摆幅有时无法达到1.2V。  

(问题)在本应用中、3.3K 欧姆电阻是否是 R133的正确电阻? 锯切没有达到1.2V 的任何其他可能原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 LMH6611上使用的是+5V 电源吗? 输入摆幅正常、输出无法摆动至0V、但更像高于接地80mV。 如果低侧的输入变为0V、则输出将饱和、从而给波形带来恢复时间问题。 我们有时会像 OPA830首页电路中所示、将输入摆幅向上移动一位。 您可以通过向电容器添加一个小型串联输出 R 并上拉 R 来在电路中尝试此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、最好使用额外的电阻器。 当输出切换为低电平时、它还会限制从 C54流出进入7407输出的浪涌电流。

    将负载电容直接连接到数字栅极的输出绝不是一个好主意。 这会导致巨大的电流尖峰、从而产生大量接地反弹和接地噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael / Kai:

    我可以移除 C54、看看它是否改善了波形。

    我不明白这意味着"如果输入在低侧变为0V、则输出将饱和、从而给波形带来恢复时间问题。 我们有时会像 OPA830 首页电路中所示、将输入摆幅向上移动一位。 您可以通过向电容器添加一个小型串联输出 R 并上拉 R"来在电路中尝试此操作? 请详述一下。

    谢谢!

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种 I/O 摆动会影响每个人、写了一段时间来覆盖这一点。 我经常在这个现在的17个部分系列中排名第一。  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-amplifiers-insight-1/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    1.2V 是否完全稳定? 您是否也可以显示信号"VCC_TXSWINing"的示波器图? 作为原始示波器图中的第三个迹线?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai:

    我修改了电路。 下面是修改后的原理图和波形:将 R133更改为1K、删除 C54并将 R156更改为56 Ω。

    (问题)为什么在传输开始后大约200us 内、GND 反弹约为30~50mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    对于在5V 电源电压下运行的74LVC 芯片,30...50mV 的接地反弹并不是很糟糕:-)

    您是否在测量中使用了这样的示波器探头?

    您能用更短的时间刻度重复测量吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、我们在实验中找不到这种类型的探针。

    另一方面、我测量了目标器件在 USB 电缆上的摆幅。 偏移量始终出现在目的地址上。 我想知道该偏移是否可能来自数据表第6页指定的"输出摆幅低"电压。 有关低电压输出摆幅条件的一个问题:RL 使用56欧姆电阻(原理图中的 R156)。 "RL=1K 欧姆至 V+/2"是指什么?

    谢谢!

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    这样的接地弹簧可由您自己轻松制造。 只需将一根银线弯曲到弹簧上,然后将其焊接到信号接地:-)

    是的、当然、您观察到的可能是输出低饱和电压:

    在表"RL"中、表示负载电阻、即您连接到56R 电阻器右侧的电阻。 但是、为了显示 OPAMP 将由双极电源电压供电的性能、"RL"连接到中间电源("V+/2")、而不是信号接地。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai:

    有关 SN74LVC2G07漏极开路缓冲器和 LMH6611运算放大器电气特性的其他几个问题:

    (1)如果30mV GND 反弹来自"输出摆幅低"电压、这是否意味着唯一的分辨率是在 V-引脚(PIN2)而非 GND 上使用-30mV?

    (2) LMH6611第6页上的另一个特性线性输出电流(Iout):条件"V+/2"是什么意思?

    (3)为了提高压摆率、我希望在 SN74LVC2G07 (U52A)的输出上拉电阻(R133)上使用尽可能小的电阻。 数据表第4页显示了 VCC=4.5V 时 IOL (低电平输出电流)最大值为32mA。 32mA 最大 IOL 是否意味 着1.2V 上拉电阻的最小电阻约为(1.2V/32mA) 37.5 Ω?

    谢谢!

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    是的、需要一个小负电源电压来补偿 LMH6611的输出低饱和电压。 LM7705可用于此任务。

    但是、将数字栅极与您直接提供1.2V 电源的推挽输出级配合使用是否容易得多? 或者、您也可以使用具有推挽输出级的数字栅极、该输出级由更高的电源电压供电、约为1.2V 至5V。 之后、您可以通过简单的分压器轻松地降低输出电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai:

    您之前建议的分压器似乎是一个不错的选择。 我使用两组分压器将3.3V 脉冲转换为1.2V 脉冲、并将其发送到 LMH6611 (引脚 U55.3)。 两组分压器可在输出转换时间(引脚 U55.1)中获得几乎相同的结果、即使输入转换变得更短。 LMH6611输出的转换时间约为364~366 ns。 是否有任何方法可以缩短转换时间?

    (1)分压器:1.69K 和886 Ω

    (2)分压器:224.7欧姆和120欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    您在这些图中所指的灌电流器件是什么?  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan:

    我们使用 LMH6611输出(上面波形中的 CH2)来驱动 USB-C 端口的 CC 信号。 自从我们开发拉电流器件以来、LMH6611的 CC 信号通过 USB 电缆驱动灌电流器件(STM USB 评估套件 P-NUCLEO-USB002)的 CC 信号。 有关 STM P-NUCLEO-USB002的更多信息、请访问以下链接。

    就 CC 信号网 LMH6611通过 USB 电缆在 P-NUCLEO-USB002上驱动而言、这实际上非常简单。 该 CC 网络上还有另一个10K 上拉电阻器和5.1K 下拉电阻器。 然后、该 CC 网进入 P-NUCLEO-USB002上 STM32微处理器的 ADC 输入引脚。

    此 CC 信号上有一定的眼图张开度要求、因此我尝试提高该信号的压摆率。 LMH661的数据表在第3页显示了2V 步长下的压摆率为330V/us、而在上面的电路中、824mV (960 - 154)的转换所需的时间为364 ~ 366ns。 是否有任何方法可以提高压摆率?  

    谢谢!

    Brad

    [P-NUCLEO-USB002]

    www.st.com/.../p-nucleo-usb002.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我想 Hasan 认为信号在进入 LMH6611输入之前已经很慢。 因此、他询问灌电流器件是什么。

    那么,什么是“接收设备”:-)它是否提供推挽输出?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai:

    让我来详细说明一下这一点。 我使用 LMH6611将 USB CC 信号驱动到接收器件。 如前所述、在此背景下、接收器件为 ST P-NUCLEO-USB002。 当 LMH6611正在发送时、接收设备上的 ADC 输入将仅接收它。

    在这里、当 LMH6611输出(引脚3)将 CC 线路驱动到接收器件时、我打算提高其压摆率。 如上一个帖子中所述、示波器上通道1的波形是 LMH6611的输入(引脚1)。  在前一端口的第二个波形快照中、LMH6611引脚1的输入转换时间约为10ns、而 LMH6611引脚3的输出转换时间超过300ns。 LMH6611输出的转换是我打算减少的时间。

    在 LMH6611输出上、我是否可以通过任何方法实现330V/us 的压摆率?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai/Hasan:

    我展示了下面的等效电路。 U55的引脚3、U55的引脚1和接收器件的 ADC 中捕获的波形如前面所示。 LMH661输出的压摆率(U55的引脚1、HC2波形)远小于规格值。 如何提高输出压摆率? 还是应该使用不同的运算放大器?

    这是我们需要通过此电路的合规性测试案例。 请提出改善过渡时间的方法。 谢谢!

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brad、

    奇怪的是、LMH6611的响应肯定比您测量的响应快得多。 您是否有另一个可以交换的 LMH6611器件? 您是否曾尝试向器件添加负电源、以便不超过器件的输出范围?  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan:

    我重新设计并测试了另外两块板。 它们在 LMH6611中的行为几乎相同。 如果我们无法提高输出压摆率、我可以使用任何其他 TI 运算放大器来获得更好的压摆率?

    谢谢!

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    是否可以显示断开"接收器件"的示波器图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brad、

    LMH6611不受压摆率的限制、该图看起来更像是 RC 响应... 如果不首先找出问题的原因、推荐其他放大器将不会有帮助。 除了断开接收器设备的连接外、您能否确认此问题也不是过载导致的? 为此、您可以向输入端添加一些偏置、或向 LMH6611添加一个小型负电源。

    最棒的

    Hasan