This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:是否可以在没有基准电压的情况下设置上限和下限迟滞阈值

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7022, LMP7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927511/lm393b-is-it-possible-to-set-upper-and-lower-hysteresis-thresholds-without-a-reference-voltage

器件型号:LM393B
主题中讨论的其他器件:TLV7022LMP7300

您好!

我有一个比较(抱歉、有点明显)两个电压的应用、但这两个电压彼此独立、没有基准电压或固定电压来计算 迟滞、如应用手册中所示。 是否有办法计算迟滞、使阈值上下限移动、但迟滞曲线的宽度保持恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一个差分放大器来获得相对于固定基准电压的差值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否提供实际的预期电压范围? 交流信号? 直流信号? 速度?

    您需要多大的迟滞? 我们确实有具有内置迟滞功能的比较器、例如 TLV7022系列。 由于内部迟滞是在输入之后在内部施加的、因此实际输入电压不会影响迟滞。

    正如 Clemens 所说、使用简单的差动放大器来获得差值、然后应用固定基准可能更简单/更容易。

    尝试仅使用比较器执行此操作将非常复杂、并且可能会降低整体精度。 请注意、大多数公式假设基准电压位于输出中点或其附近。 偏离中点会扭曲磁滞对称性。

    另一个需要关注的器件是 LMP7300 -它具有0至120mV 的可调迟滞-但要观察允许的输入范围(1V 至 V+)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    我们在这个帖子上没有看到任何新的输入、因此我将关闭该主题。

    如果您需要更多支持、请随时回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘