This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF356:构建峰值检测器电路时出现 LF356偏移问题

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LF356, LF353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927116/lf356-lf356-offset-problem-when-building-peak-detector-circuit

器件型号:LF356
主题中讨论的其他器件: LF353

大家好、

我正在构建如下所示的峰值检测器电路、但输出为基线+ 1V、是否有任何方法可以纠正此问题?

LF356的电源为+/- 15V。
谢谢、

海丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    感谢您的提问。  我有几个后续问题要问您。

    1、要清楚的是、U1A 和 U2A 是否是 LF356器件?

    2. 当您说"输出为基线+ 1V"时、您是指峰值检测器还是 ADC 的模拟输出?  您可以在此处提供任何类型的波形或更多信息都将非常有用。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Daniel Miller56"]

    您好,赖

    感谢您的提问。  我有几个后续问题要问您。

    1、要清楚的是、U1A 和 U2A 是否是 LF356器件?

    2. 当您说"输出为基线+ 1V"时、您是指峰值检测器还是 ADC 的模拟输出?  您可以在此处提供任何类型的波形或更多信息都将非常有用。

    此致、

    Daniel

    [/报价]

    Daniel、您好!

    1. 我很困惑、U1A 和 U2A 是 LF353。

    输出被馈入 ADC。

    谢谢、

    海丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    您是否牢记、在打开时、JFET 显示的是不会消失的 Ron? 您使用什么 JFET?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    感谢您的澄清。  您是否有输入和输出波形?  这是在仿真中完成的、还是实际结果?  最后、您能否分享放大器的 V+和 V-电源值?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我认为它是+/-15V。 黎先生在第一篇文章中也这样说:)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您抓住我的错误。  你是对的。  如果可能的话,我仍然想看到海浪的波形。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    我知道我们一段时间没有听到您的反馈。  问题是否已解决?

    如果没有、请告诉我。  查看输入和输出波形会有所帮助。

    此致、
    Daniel