This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 relè μ A 的运算放大器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: L293D, DRV8837, DRV8837C, LMV862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926240/operational-amplifier-for-rele

主题中讨论的其他器件:L293DDRV8837DRV8837CLMV862

Ciao a tutti。
Sono alla Ricerca di amplificatori operazionali in grado di pilotare sei relè bistabili a bobina singola、non-tututti inseme ma separatemente。 在 entrambe le direzioni 的 questi relè la corrente scorre。
relè bisogno di amplificatori operazionali in grado di sopportare la corrente necessaria(unpulso) ma soprattutto la sovratensione generata dalla bobina del relè quando è spenta poiche non parallel so de parallelco a so, so di glatione in pobbobina del ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。
    他们正在寻找能够驱动六个双稳态单线圈继电器的运算放大器、这些放大器并非全部一起驱动、而是单独驱动。 在这些继电器中、电流沿两个方向流动。
    我需要运算放大器能够承受必要的电流(脉冲)、但最重要的是、继电器线圈关闭时会产生过压、因为我无法将保护二极管与继电器线圈并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Luigi、

    您能不能详细介绍一下相关信息? 每个继电器是否包含两个独立的线圈? 您有数据表吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 这些继电器只有一个线圈、但电流沿两个方向流动。
    我尚未选择哪个继电器、但我认为以 mA 为单位的电流与其他继电器的电流类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    如果您有双电源、其中每一半都有足够的电压来运行继电器、那么推挽式外设驱动器将会很好地工作。 使用单电源时、需要一个 H 驱动器。 H 驱动器更常见。 DRV8837是一款低成本器件。 为了方便进行 PDIP 测试、我们提供了 L293D。  

    这可以通过运算放大器来实现、就像扳手可用作锤子一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luigi、

    除了 DRV8837、DRV8837C 是另一个可用选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我知道的 H 桥至少需要两个不同的命令、但我只有一个(40193输出产生的高或低状态)、这就是为什么我考虑将运算放大器配置为缓冲器的原因。 当然、我已经考虑过使用中央插座变压器和双电容分压器制造双电源、以便为输入连接在40193出口的两个40193 (5伏)和运算放大器(15伏)供电。 两个40193六路输出连接到六个运算放大器、但令我担忧的是关断时线圈产生的过压。 好奇? 您是否建议推挽式? 例如?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉

    双稳态继电器具有三种输入状态[设置、清除、保持]。 这需要2个二进制位、或一个三重信号[低、中心、高]。   

    您的控制信号是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您所指的是哪种类型的继电器。
    也许我最好尽快附加一个方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简化的方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉

    电容器分压器不适用于直流负载、因此您的+/-2.5V 电压将快速耗尽。 不需要双电源、除非在加电时不需要意外更换继电器。 如果5V 足以用于继电器、则无需15V 电源。  

    这是运算放大器 LMV862 (双通道)的可能性

    VG1是数字输入。 请务必对其进行全面测试、因为我不知道您的继电器。 我将 LMV862模型代码作为快捷方式粘贴到 LMV353 shell 中。

    e2e.ti.com/.../LMV862-relay-driver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢。
    我尚未选择继电器。
    我考虑了双电源、因为两个 CD40193与两个74HC154配合工作(在方案中没有、我的故障)、所以我肯定需要5伏的电压。
    您在图中看到的另一个15伏电压实际上只是指示性的、尚未选择继电器类型、 但最重要的是、我希望能够使用在更高电压下工作的继电器、这样、我就可以扩大所选的教师、而无需固定在5伏。
    还有另一个原因让我想到了双电源、这样我就可以减少组件数量并简化电路。
    如果您有耐心、我对您的电路有一些问题。
    我假设 R2和 R3之间的节点用于替换双电源提供的基准电势。
    我不清楚您是如何连接继电器线圈的。
    它可能与 RL-L1组并联?
    RL-L1组具有什么功能? 它可能会抑制继电器线圈导致的过压? 。
    当运算放大器的输出接地时、电容器 C1是否具有使电流反向流动的功能?
    除了5伏的电源电压外、您选择这款运算放大器的原因是否特别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉

    运算放大器设置为比较器(开环)、R2和 R3设置介于数字输入信号的 VOL 和 VOH 之间的电压。

    RL 和 L1是假继电器。 每个继电器都是串联电阻和电感(还有其他较小的因素)。 换言之、拉出 R1和 L1并将继电器置于此处。  

    LMV862具有大输出电流驱动能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以奏效吗?
    不要看价值和组成部分、该方案只能传达这一想法。
    集成 CD40193和74HC154为5伏。
    运算放大器为15伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用配置为比较器的运算放大器、R2和 R3为5伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉

    15V 电源将需要不同的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我还想探讨其他备选方案,然后评估最佳选择。
    我找到了 H 桥、但它们需要两条命令、但我只有一条命令可用。 如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luigi、

    H 桥确实需要两个命令输入、但可以将其配置为仅需要比系统继电器数量多一个额外输入。

    这假设每次只更换一个继电器。

    一个使用 PH/EN 接口的示例。 PH (方向)可以连接到所有 H 桥。 EN 引脚可用于为继电器线圈通电、然后在将继电器设置为所需配置时禁用电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉

    运算放大器电路不需要两条命令的唯一原因是串联电容器阻止了连续电流。 电容器将以相同的方式在 H 驱动中工作。