This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV641:VID 原理的 LMV641差分输入

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV651, LMV641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923543/lmv641-lmv641-differential-input-of-vid-principle

器件型号:LMV641
主题中讨论的其他器件:LMV651

你(们)好

幸会、您能不能帮助解释 LM641的以下参数吗? 为什么 VID 的差分输入限制为±0.3V?

您能否分享内部电路以更好地了解此参数?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    是的、这看起来有点奇怪。 我认为可以这样读出:"差分输入电压最高可达+/-0.3V。 但请不要超过+/-0.3V":-)

    我认为这只是一个拼写错误、"min"下表中不应有任何值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速响应。 您能否告诉我如何通过内部电路获取此差分电压(+/-0.3V)、或者如何传递此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    我想输入之间有两个反向并联保护二极管。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的龚佩

    我认为、差分输入要求的最小(+/-0.3V)列中可能有一个拼写错误。 它应该留空。  

    LMV651和 LMV641非常相似、看起来它们属于同一系列。 这是数据表指定的内容。  

    通常、由于开环增益较高、V+和 V- IN 运算放大器的输入将相互跟随。 因此、除非 运算放大 器损坏或将损坏(例如、如果运算放大器的输入或输出引脚未受到保护、则它们的变化不可能超过300mV。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    反馈电阻器通常会充分限制电流。 如果反馈电阻器的欧姆值相当低(在同相放大器级中)、则与+input 串联的附加限流电阻器可能会有所帮助。

    要进一步讨论您的电路、您可以在此处发布原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的龚佩

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭 thing thread、如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Tamara

    问题已解决。

    请 关闭主题。谢谢!