This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149-EP:短期过压额定值

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921988/ina149-ep-short-term-overvoltage-rating

器件型号:INA149-EP

团队、  

我的客户需要一些帮助来确定 TI 器件是否能够承受电压瞬变。

我现在看的是 INA149-EP 运算放大器,我们在运算放大器输入端具有750V 共模电压的瞬态时间不到10毫秒。 此电压在10s 额定值下超过了数据表500V,但考虑到仅需几毫秒,我们想知道 TI 是否可以对器件是否会损坏作出任何评论。 在此瞬态事件期间、我们不希望运算放大器达到其正常性能。

谢谢、  

Aaron

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您会与我们分享原理图吗? 您是否已捕获瞬态事件? 如果您想公开演示、您可以将其发送到我们的内部电子邮件。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭 thing thread、如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、  

    我在内部解决了。  

    谢谢、

    Aaron