This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:LM331在输入为0V 时具有随机输出

Guru**** 2912770 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923784/lm331-lm331-has-random-output-when-the-input-is-0v

器件型号:LM331

大家好、

我的客户使用 LM331将输入电压转换为方波输出。 原理图如下所示:

AIIN 是 LM331的输入、FOUT 是 LM331的输出。 我们发现、当 AIN 连接到 GND 时、Fout 波形具有一些随机脉冲输出。 请参阅以下波形:

紫色:LM331输入 AIIN

黄色:LM331 Fout 引脚

蓝色:光耦合器输出 AIK*

绿色:不适用

将 Fout 波形上的单脉冲放大如下:

您可以看到、LM331处于稳定@0V 状态。 但 LM331将输出一些随机脉冲。 那么、您可以帮助研究这个问题吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    某些组件值很难解密。 可以帮帮我吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在您的原理图中、这里是我提取的 V-F 控制参数。  

    RT=3.3kOhm、CT =10 NF

    RL = 100k Ω、Rs = 14k Ω

    根据传递函数、当 Vin=10V 时、最大 Vout 频率约为20.3kHz。  

    请移除47欧姆的 R1。 因为您没有偏移调整。 (请忽略该评论。 与 CL 电容器串联的47欧姆电阻器可提供迟滞、从而根据第9.2.1.2节的规定在比较器电路中提供更好的线性度。  

    此外、我想知道您是否在10V 的电源轨上使用任何去耦电容器。 建议使用聚脂薄膜型 C10或 CL 电容器。  

    请监控10V 电源轨并捕获触发不需要的脉冲时电压轨的行为。  

    我正在尝试在该部分中找到仿真。 如果我有它、我将发布仿真。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对于20kHz 至0Hz 范围内的电压频转换器而言、很难实现低至0Hz 的良好线性度、因为振荡周期会变得越来越长、而且非常精细地无限长。 在任何情况下都应避免出现这种"0Hz 独特性"。 因此、我只知道工业 LM331电路中没有一直降至0Hz 的情况。

    如果仔细查看 LM331数据表的图14、您会发现:

     

    因此、数据表建议此电路的运行频率仅低至10Hz、而不是0Hz。 在线路之间读取一个位、这意味着:"为了防止出现问题、避免一直降低到0Hz。" :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭 thing thread、如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。