This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:零漂移为7mV

Guru**** 2383950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2187
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922738/opa2187-zero-drift-is-7mv

器件型号:OPA2187

大家好、

我的客户现在使用 OPA2187并解决了零漂移问题。  ℃ ˚零漂移为7mV 25 μ V、高于数据表的值10µV μ V、0.001µV μ V/C

请提供一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有电路、唯一的选择是建议它们具有不良的部件或不良的测量方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    Michael 的回答很关键;我们必须查看 OPA2187电路原理图才能提供帮助。 除了原理图之外、请确保包括施加到 V+和 V-引脚的电源电平、施加的任何输入电压电平以及偏移/温度测试期间的任何输出负载条件。

    客户可以进行的一项快速检查是将一个10x 探头/DSO 连接到 OPA2187输出、并检查是否存在高频振荡。 如果电路不稳定且振荡、则会损坏偏移测量。 如果事实证明是这样、则说明存在电路设计问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭 thing thread、如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。