大家好、
我的客户将使用 USB2ANY 进行原型评估。 预期环境温度为-40至85c。
他们是否可以将原型与 USB2ANY 一起放在烤箱中?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、Atsushi、
我感觉 USB2ANY 中的塑料外壳在烤箱中可能无法承受85°C 的温度。 如果部件在85°C 温度下浸渍太长时间、则可能会使其形状失真。
在这种情况下、我倾向于使用更长的柔性(直径更小的一个、如果您能够找到的话)、并通过门侧或烤箱或箱中的其他可用端口通道。 如果无法执行、我会将 USB 电缆转换为扁平带状电缆、并将其从测试室的门边缘移出。 通常、这些处理室的硅橡胶垫圈密封在门的周围。
如果您需要更多助手、请告知我们。
最棒的
Raymond
大家好 、Atsushia-San、
这也应该起作用。
请确保裸 PCB 不会与箱中的金属搁架接触、也不会将 PCB 放置在一个电气绝缘体(木材、 塑料板等)上。 使用扣带将其系紧、因为 PCB 可能会由于气流而在腔室内部移动。 一些较大的烤箱具有非常强的循环空气流量、以保持室内的温度均匀性。
最棒的
Raymond
您好、Atsushi、
PCB 及其上的所有组件均应轻松耐受85°C、但 C13除外。 尝试将 C13与105°C 或125°C 型号进行交换。 您还可以安装 X7R。 但添加一个左右的串联电阻器。
话虽如此、许多烤箱具有较大的"潮汐"范围(控制温度时温度波动较大)。 C13同样处于危险状态、所有组件的最高温度仅为85°C。 FR4-PCB 的最高温度约为100°C、不应超过该温度超过几分钟。 否则、焊点开始氧化并变成灰色。 PCB 的过孔也开始受到影响。 因此,如果温度远高于85°C,长时间使用的活塞会有严重损坏的危险
Kai
尊敬的 David:
下面显示的电缆是标准的0.1英寸间距1至1条带状电缆。 任何电子级扁平带状电缆的额定温度均高达85C。 还有一些特氟龙和高温额定带状电缆 。 您可以自己购买带状电缆并压接、也可以从商店购买已制作的电缆、例如 Amazon、Mouser、DigiKey 等 适配器中随附的电缆长度为6英寸、可在用户指南第15页找到。
如果连接器和带状电缆的针脚超过30个、则您应该能够自己制作。 如果您自己制作、请注意带状电缆和连接器的引脚1和红线。 如果您想直接购买、则附带是亚马逊的链接。
https://www.amazon.com/Sydien-2-54mm-Connector-Rainbow-Ribbon/dp/B07Q2SGFWM/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=30+pin+ribbon+cable&qid=1594738316&sr=8-1
最棒的
Raymond